This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:与电源相关的问题

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078288/ads8422-questions-related-power-supply

部件号:ADS8422
“线程: ABS”中讨论的其它部件

您好,

我考虑使用 ADS8422的 AD 转换电路。

我有两个关于 ADS8422电源的问题。


1.我想知道+VAREG 有源稳压器在 ADS8422中的工作原理。

2.使用以下电源操作 ADS8422时,我想检查电源顺序是否存在。
+VA:+5V 电源
+VAREG:+3.3V 电源或+5V 电源
+VBD:+3.3V 电源

此致,

网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MESH,

    +VAREG 为转换阶段的内部逻辑提供动力,+VBD 为数字 IO 引脚提供动力,+VA 为前端采集提供动力。  由于 ADC 输入的范围可以是-0.2V 到 Vref+0.2V,因此该电路必须使用5V 电源。  内部转换逻辑在较低的内部电压下工作,允许使用3V 或3.3V 电源来降低功耗。

    ADS8422不需要电源序列。  加电期间的唯一问题是根据 ABS 最大额定功率限制模拟输入和数字输入在电源电压范围内。  例如,模拟输入电压应保持在0伏以下,并且在+VA 电源接通之前不应超过-0.4V 至+0.1V。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Keith Nicholas

    感谢你的回复。

    你的回答对我很有帮助。

    此致,MESH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致,
    基思