此查询涉及查看从 AFE4403EVM 生成的 PPG 信号的 Device_Volts 文件数据(对上一个查询的后续操作: 链接)
通常,要获得正确的光敏成像(PPG)信号,首先绘制数据,如下所示:
然后,上述信号被倒置以获得 正确 的 PPG 信号(如下所示):
以前,我曾问过,Device_Volts 文件中的数据是在信号被反转后获得的,还是在信号被反转之前获得的。 我得到的答复是,获得的数据不是信号反转的数据,而是在反转之前获得的。
但是,在使用 MATLAB 和 Python 等软件上的 Device_Volts 文件数据绘制多个信号时,我们获得了正确的 PPG 信号而不会发生反转(如下所示):
因此,只需再次确认存储在 Device_Volts 文件中的数据是否是在反转后获得的。 原因如果数据没有反转,则需要我们反转绘制的波形以获得正确的信号。 但是,我们正在获得正确的信号,而不会反转图解。
因此,我想知道,一旦我们绘制了 Device_Volts 文件夹中的数据,该过程是什么:
1.从 Device_Volts 绘制的信号是否记录了正确的 PPG 信号? (或)
2.绘制 Device_Volts 数据后,我们是否需要反转信号以获得正确的 PPG 信号?
如果您能对此问题提供一些明确的信息,这将非常有帮助。
谢谢!