This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:如何正确写入和读取寄存器?

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1083150/ddc2256a-how-to-properly-write-and-read-registers

部件号:DDC2256A

大家好,我在编写和阅读 DDC2256A 的寄存器方面没有成功。 正如我所理解的那样

  • 每次写入前都必须有复位信号。 此重置会重置芯片的内部状态机器,但也会设置寄存器的默认值(大多数设置为零)
  • 读取前必须写入“1”到 ReadOut-Enable-地址0x00处的第二个位

在这种情况下,如果我想读一个寄存器,我必须在它前面写入 Readout 启用,写会通过这个重置行将寄存器重置为其默认值。 因此,我不能获得后来写入寄存器的值,而只是默认值。

处理此芯片的正确方法是什么? 我不理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陆

    感谢您的帮助。

    由于设备 DDC2256A 是根据 NDA 共享的,因此我们希望使对话脱机。

    请联系 ddcxxx-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?