Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
“线程: ABS”中讨论的其它部件
您好,
我正在使用 ADC ADS1115,我正在使用高输入阻抗精密运算放大器作为电压随动器,作为 ADC 前的运算放大器缓冲器。 此设置的目的是测量电化学电池的双电压。 直接连接到 ADC 将加载电化学电池,因此我正在使用运算放大器缓冲器。 电化学电池电压可能从-200mV 到+200mV 不等。 根据数据表,ADS1115可以在输入引脚处保持-300mV,并可以使用2秒补数法测量负电压的 MSB 为1。
8引脚运算放大器具有标准引脚输出
我在运算放大器的 Vdd 和 VSS 应用了+-5 V 双轨电源。 输出引脚6连接到反向输入引脚2。 引脚3是信号输入。 因此,一切都应该与运算放大器电压随动器相同。
当我给电路通电时,输出电压会摆动到+ve 轨道,而在我的其他精密运算放大器中,当没有输入连接到引脚3时,输出电压会摆动到负极轨道,并且它会保持浮动。
但是,当我将实际电压输入连接到引脚3时,它工作正常且精确,并正确且整齐地跟踪电压。
我的问题是为什么输出摆动到+ve 或-ve 轨道,引脚3左侧浮动? 5V 负摆幅可能损坏了我的 ADS1115。
我的主要问题是将输出连接到 ADC 以测量+ve 和-ve 电压输出,但我无法将 ADC 的输入引脚按-0.3至 Vdd+0.3V。 我已经用这种方法损坏了一个 ADC 模块。 请建议运算放大器是否工作正常,以及我是否需要 ADC 输入保护。 如果我需要 ADC 保护,请推荐使用电流限制电阻值的 ADS1115输入保护的正确设计。