This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:DAC8820ICDBR

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085806/dac8820-dac8820icdbr

部件号:DAC8820

对于 DAC8820ICDBR 零件,请告诉我如何使用 ROFS 引脚和装饰件控制偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ROFS 引脚用于在4象限操作中操作 DAC。 通过将 ROFS 连接到 Vref,用户可以从-Vref 到 Vref 产生电压。

    如果使用装饰电位器将 ROFS 连接到其他电压,DAC 的传输功能将发生变化,并且不再以4象限模式运行。

    您正在查看的输出电压是多少?

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要调整偏移量,因为偏移量可能会因温度而变化。  为此,我们计划使用 ROFS PIN。  我们的应用为-10至10 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于-10V 至+10V 操作,您肯定需要按照数据表应用图中所述将 ROFS 引脚连接到 Vref。 为了调整偏移量,您可以使用带有装饰电位计的第二级运算放大器。

    此致,

    AK