请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC37J82 为了使用器件(DAC37J82),我需要使用双通道来实现两 个具有相同速率的独立数据流。
例如,对于一个数据流,使用1\2\4 GT通道;对于另一个数据流,使用另一个1\2\4 GT通道。
但是 ,我在数据表中找不到此配置。
此配置是否可用于设备?,
如果可能,上述配置是什么?
如果可能,上述配置是什么?