This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:提供给VREF引脚的最大电流值

Guru**** 1155190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090945/dac8812-maximum-value-of-current-supplied-to-vref-pin

部件号:DAC8812

您好,

为VREF针脚供电所需的最大电流是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koki,

    参考输入电阻为4kΩ Ω 最小值或6kΩ Ω 最大值 您的参考所需的电流取决于您的参考电压。 如果您使用 的是±15V范围,则参考电压需要能够调节 ±15V,至少±3.75mA。  

    最佳,

    Katlynne Jones