This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:压电传感器采集

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1263, TLV2771, TLV6742, OPA337, OPA2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091075/ads1299-piezoelectric-sensor-aquisition

部件号:ADS1299
主题中讨论的其他部件: ADS1263TLV2771TLV6742OPA337OPA2625

您好!

我正在使用压电式传感器(磁盘)处理应用程序。 我曾尝试使用ADS1299和ADS1263从传感器获取信号,它的工作非常出色。 但压电传感器是一个高阻抗传感器,在读取低频信号时存在一些问题,这是我的主要目标(0.1 至100 Hz)。 因此,我想知道是否可以使用ADS1299和ADS1263执行此任务,以及哪一个更好。 市场上是否有更适合此应用的部分(放大器+ ADC)? 是否为此应用设计了特定的模拟前端(压电传感器)?

此致,

Mateus