This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.2066万:有关电压生成的查询

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091588/lmp92066-query-regarding-voltage-generation

部件号:LMP9.2066万

根据  RAPIDRF-35TL039的参考,我们正在使用LMP9.2066万将栅极电压馈入NXP A3M35TL039。 其中一个栅极电压为5.7V。 但是来自LMP2066的最大可能电压为5V。 请告诉我们如何从TI器件生成5.7V电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adhithiya,

    LMP9.2066万不应在FETDRV引脚上产生该电压。  我不熟悉这种NXP参考设计或其原理图。  

    我怀疑PA的门迫使FETDRV引脚吸收大量电流,迫使输出超过其短路限制。  发生这种情况时,输出放大器无法继续在线性区域中工作。  FETDRV上的电压将继续升高,直至输出上的ESD单元激活并将电流吸入VDDB电源。  

    您应该检查此主板的输出是否短路或PA或LMP是否损坏。

    谢谢!

    保罗