This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0501万:Linux驱动程序

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091526/dac80501-linux-driver

部件号:DAC8.0501万

是否有适用于DAC8.0501万的Linux驱动程序? 它适用于运动控制器, 客户希望将其用于操作系统开发! 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,大脑,

    否,我们没有适用于DAC8.0501万的任何Linux驱动程序。

    谢谢