请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1274 大家好!
是否可以使用具有四SPI的ADS1274和MCU?
这样:
ADS1274 MCU
DOUT1->>> IO0_QUAD_SPI
DOUT2->>> IO1_Quad_SPI
DOUT3->>> IO2_Quad_SPI
DOUT4->>> IO3_Quad_SPI
我需要在四个通道DOUT1..4上同时获取数据。
或者我可以从DOUT1获取有关四个输入通道(CH1,CH2,CH3,CH4)的数据。