请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 根据以下7.8 和31.2 Hz交流导联脱落激励频率,通过 LoFF寄存器中的FLEAD_OFF[1:0]位选择。
9.3 .2.4 .3.2 交流导联脱落(一次或定期)在这种方法中,带内交流信号用于激励。 交流信号是通过在输入端以固定频率提供电流源和接收器来生成的。 频率可由LoFF寄存器中的FLEAD_OFF[1:0]位选择。 激励频率被选择为两个带内频率选择之一(7.8 Hz或31.2 Hz)。 此带内激励信号通过通道并在输出处测量。
最新的数据表将FLEAD_OFF选项显示为
00 =当LoFF_SENSP或LoFF_SENSN的任何位时
寄存器已打开,请确保FLEAD[1:0]是其中之一
设置为01或11
01 = FDR / 4处的交流导联脱落检测
10 =请勿使用
11=直流导联脱落检测已打开
选择7.8 或31.3 Hz的正确位值是什么?
谢谢
保罗