This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:AFE5809 + TSW1400EVM超时错误(捕获期间)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571987/tsw1400evm-afe5809-tsw1400evm-timed-out-error-during-capture

部件号:TSW1400EVM
在“线程”中讨论的其他部件:AFE5809,, AFE5809EVM

您好,

我在使用AFE5809 + TSW1400EVM板时遇到问题。 我无法捕获波形。 板GUI的安装,电缆驱动器已完成。 也提供了电源。 固件源也已成功下载。  

我收到此错误:timed_out错误

用户LED指示灯2已打开。

下面是设置,如果设置有问题,请您提供。 我不能弄清楚是什么错了。

可能是什么问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raunaq,

    问题可能来自TSW1400端,您的PC (加上GUI安装)或AFE5809EVM端。

    建议首先验证AFE5809EVM是否配置正确,并将所需的时钟发送到TSW1400捕获卡。

    • 除了使用setup.bat文件进行AFE5809GUI安装外,您是否还检查了J9的40MHz信号?
    • 启动AFE5809EVM及其GUI后,您是否能够观察DCLK和FCLK的P10-58和P10-66连接器引脚上的时钟信号?
    • 在GUI启动时是否看到SPI地址,数据字段和GUI状态栏"Ready for new command"(准备新命令)框正在执行初始化命令?

    此致,

    奥卢