主题中讨论的其他部件:DAC38J84,TSW14J10EVM , LMK0.4828万
大家好,
我对DAC38J84的接口有一些疑问。希望您能帮助我或提供一些建议。
我正在尝试使用JESD204b接口连接DAC38J84EVM板和Xilinx KC705 FPGA。 我正在使用板载LMK时钟生成JESD和FPGA时钟。
逻辑FPGA内核正在传输数据并在触发SYSREF后声明同步,但我总是得到'FIFO读取错误'和'FIFO读取空'高,即使在建立链路时清除并读取它们。 任何DAC都不输出任何数据。
我使用内部NCO测试了DAC,可以确认其正常运行。
这是否是初始化顺序的问题?
JESD参数如下所示:
FPGA:Xilinx K705,使用Xilinx JESD204B IP内核
L=4,M=4,F=2,K=10,S=1, hd = 0
DAC输入速率:122.8 MSPS
插值:2.
FPGA ref = FPGA核心clk = 245.76 MHz
同时附加DAC配置文件。
希望得到一些帮助
谢谢!
Ignas