This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:输入的ESD保护

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583941/ads7828-esd-protection-for-the-inputs

部件号:ADS7828

我需要输入的ESD保护建议,注意最大输入额定值为VDD +/- 0.3V。

我正在使用5V进行Vdd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    在输入线路中添加TVS二极管有助于ESD保护。 由于它是一个单端设备,而且您不怀疑有任何负电压冲击,因此您可能只需要将它们从输入线路连接到电源。 我建议使用击穿电压为6 V的二极管

    -辛西娅