This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:CAP3上的电压异常

Guru**** 2594880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580894/ads1299-unusual-voltage-on-cap3

部件号:ADS1299

你好。 我需要一些帮助。  

我的ADS1299不起作用。 我只从他们那里得到0x80万。

这是我的寄存器

ID,0x00,0x3E,0,0, 1,1,1,1,1, 0
配置1,0x01,0xB6,1,0, 1,1,0,1,1, 0
CONFIIG2,0x02,0xD7,1,1, 0,1,0,1,1, 1.
CONFIIG3,0x03,0x60,0,1, 1,0,0,0,0, 0
LoFF,0x04,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
CH1SET,0x05,0x15,0,0, 0,1,0,1,0, 1.
CH2SET,0x06,0x81,1,0, 0,0,0,0,0, 1.
CH3SET,0x07,0x81,1,0, 0,0,0,0,0, 1.
CH4SET,0x08,0x81,1,0, 0,0,0,0,0, 1.
CH5SET,0x09,0x81,1,0, 0,0,0,0,0, 1.
CH6SET,0x0A,0x81,1,0, 0,0,0,0,0, 1.
CH7SET,0x0B,0x81,1,0, 0,0,0,0,0, 1.
CH8SET,0x0C,0x81,1,0, 0,0,0,0,0, 1.
BIAS-SENSP,0x0D,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
BIAS-SENSN,0x0E,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
LoFF_SENSP,0x0F,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
LoFF_SENSN,0x10,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
LoFF_flip,0x11,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
LoFF_STATP,0x12,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
LoFF_statn,0x13,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
GPIO,0x14,0x0F,0,0, 0,0,1,1,1, 1.
MISC1,0x15,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
MISC2,0x16,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0
CONFIIG4,0x17,0x00,0,0, 0,0,0,0,0, 0

所以我决定测量电压。 我得到了:

DVDD +3.3V

AVCC + 2.5

AVSS - 2.5

CAP1 1.11  

CAP2 2.45

CAP3 7.3 !!!!!!!!!!!

CAP4 2.4

为什么cap3上的电压这么大? 我可以做些什么来解决这个问题并获得正确的价值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Konstantin:

    实际上,相对于AVSS,我预计VCAP3电压大约为7 V。 我认为你的问题与CONFIIG3的第7和第2位有关。 必须将位7设置为允许内部参考电压通电,并且必须启用位2才能使偏置放大器工作。 需要偏置放大器将患者偏置到有效的共模电压。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我只是想说,我解决了这个问题。 我换了REFN和REFP,所以我就来了。 所以现在一切都好了。 谢谢