This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:电源电压的工作条件

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7841-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580678/ads7841-q1-operating-condition-for-supply-voltage

部件号:ADS7841-Q1

你(们)好

ADS7841-Q1提供Vcc的推荐工作条件,如下所示。

4.5V < VCC=5V (标称)< 5.25V

2.7V < VCC=2.7V (标称)< 3.6V

如果VCC在3.6V至4.75V之间,如何考虑它?

例如,如果VCC=4.75V,则VIH (MIN)= 0.7V*Vcc是否合理,或3V?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Na:


    如果器件在3.6V至4.75V的电源下工作;我将使用2.7V外壳的定时特性和/或逻辑电平,或 使用适用的最保守的规格。  例如,如果VCC=4V;我将使用VIH(Min)=VCC*VCC 0.7 或VIH=2.8V。

    谢谢,此致,

    路易斯