This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:SCK限制和LoFF检测闪烁

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579766/ads1292r-sck-limitations-and-loff-detection-flickering

部件号:ADS1292R

您好,TI:

数据表第37页表示RDATA对读取数据的SCLK没有限制,这是否意味 着我可以使用高达20MHz (T=50ns)的SCLK读取数据(基于第10页图1的计时特性表)?

当70 % 和6nA处的导联脱落,提供8MHz SCLK时,LoFF检测闪烁。  是否有任何方法可以改进我的结果?


RDATA:读取数据
在DRDY变低后发出此命令以读取转换结果(在Stop Read Data Continuous (停止读取数据连续)模式下)。 此命令的SCLK速率没有限制,后续命令或数据检索SCLK不需要等待时间。

 

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,

    是的,从ADS1292R读取数据时,SCLK的运行频率为20MHz。 对于LoFF问题,您是否尝试增加比较器级别阈值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    我遇到的问题是导联脱落时检测错误。 对于几个样本,LoFF_STAT偶尔会显示错误的"导联打开"。

    使用较高的比较器阈值时,是否更容易触发错误的"导联接通"?

    谢谢!
    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,

    将尝试让您随时了解最新信息。 谢谢你。