This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:关于单电源条件下的AVDD和DVDD

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602791/ads1220-about-avdd-and-dvdd-in-single-power-supply-condition

部件号:ADS1220

您好,

客户正在 使用带单个电源的ADS1220。
在考虑其用途时,我收到了客户的一个问题。

AVDD和DVDD是否有必要的潜在差异?
只要我检查了数据表,就没有描述。
如果对AVDD和DVDD之间的电势差有要求,请提供建议。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke San,

    尽管ADS1220中的AVDD和DVDD连接不同,但 在 使用单极电源驱动时,可以从单个电源提供两个输入。  此信息在6.3 部分的推荐工作条件表中提供。 电源范围为2.3V至5.5V。  由于AVDD和AVSS可以通过单极或双极供应供应,因此该表有点混乱。  当连接到单极电源时,限制与AVSS至DGND相关,在这种情况下,接地连接必须具有低阻抗,以便不超过100mV最大偏差。  保持低阻抗的最佳方法是使用单个接地平面,或者在AVSS和DGND (在ADS1220处或其附近)之间建立直接连接。

    此致,

    Bob B