This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:我们可以在ATE系统中使用您的高速转换器吗?

Guru**** 2546660 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601542/adc12dj3200-can-we-use-your-high-speed-converters-in-ate-systems

部件号:ADC12DJ3200

您好,

我们正在尝试评估您的高速ADC/DAC,以便在我们的ATE系统中用于生产。

我们的产品需要带宽(采样率)范围为10MHz (320MSPS)到2GHz (4GSPS)的高速转换器。

虽然我们可能会考虑购买您的一些EVM板,但我们也会寻求集成支持。

请提供建议。

谢谢!

Sharon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sharon
    我们非常乐意为您评估和设计/集成ADC12DJ3200设备提供支持。 本产品非常适合多种不同的ATE应用。
    ADC12DJ3200EVM现已可供购买,EVM设计文档可帮助客户进行设计。
    请告诉我们我们可以做些什么来提供帮助。
    此致,
    Jim B