This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速DAC 175C选择

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7811, DAC8831-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618010/high-speed-dac-175c-selection

主题中讨论的其他部件:DAC7811DAC8831-EP

您好,

自从这一线程上次启用以来已有三年,但我也需要一个发展援助委员会以175C的工作。

我查看了高温产品PDF,但令人沮丧的是,没有列出合适的产品。 近期是否可能有任何变化?

此致,

Peter Close

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

     由于原来的线程是旧的,而且您没有提供高温DAC所需的任何性能细节,因此我将其拆分为新的线程。  请提供DAC的要求,我们将了解哪些高温设备适用。

    感谢您查询E2E。

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonard,

    感谢您的回复。

    我的简要愿望清单是:

    • 175C环境操作
    • 14位分辨率
    • 3次采样/秒更新速率
    • 串行接口(SPI或类似接口)
    • 首选标准SOP/SOIC软件包
    • 首选数字Vdd 3.3V
    • 模拟Vdd -首选单极
    • 100kHz输出的宽带SFDR优于70dB

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

     使用DAC选择工具 :www.ti.com/product/DAC8163/compare#p1021=1;1&p596=2;10  ,1021,只能看到>3MSPS HiTemp DAC I的是DAC7811 http://www.ti.com/product/dac7811 ,但它是12位和125C。

    即使考虑-EP/空间产品,DAC8831-EP也是125C,2MSPS: http://www.ti.com/product/dac8831-ep

    我还了解了-HT产品组合,其中一些器件的工作温度高达210C,但该产品系列中没有DAC。  

    我已要求HiRel小组也查看,我会在得到答案后立即通知您。

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Leonard。 我还发现了许多125C额定DAC部件,但我确实需要一个极温的解决方案。
    我期待更多消息...

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

     正如您所确定的,我们没有用于-HT的DAC来满足您的要求。  根据卷和应用程序的不同,HiRel组可能会有一个设备来满足这些要求。  例如,采样速率是否可以大于3MSPS?

    如果对实际应用程序和卷敏感,请单击我的图标,然后选择"连接",向我发送私人消息。

    ~Leonard