This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TSW1400EVM:未读取自定义数据TSW1400和TSW30SH84

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618988/starterware-tsw1400evm-custom-data-not-being-read-tsw1400-and-tsw30sh84

部件号:TSW1400EVM

工具/软件:Starterware

您好,

我一直在尝试将附加的自定义数据与高速数据转换器Pro一起使用 ,但看不到正在发送的任何信号。 我不知道发生了什么问题,并尝试了多个数据文件。 如果您能深入了解此自定义文件可能无法正常工作的原因,我们将不胜感激。 另外,我确信它不是我在TSW1400和TSW30SH84中的设置,因为我已经获得了每一个测试文件以正确传输。  

谢谢!

Josh Johnson  

e2e.ti.com/.../outputWaveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh,

    您附加的文件格式不正确。  您附加的数据是Xls格式,HSDC Pro无法理解。  您需要一个2列的txt文件,如测试文件目录中的文件。  它们必须是.csv文件,但您可以在任何文本编辑器或Excel中打开它们。  XLS将不起作用。

    如果有2个列变量a和b,则可以在MATLAB中使用以下命令

    csvwrite('outfile.csv',[a b]);

    请查看您发送的测试文件和xls,您可以看到它们不起作用,因为格式不同。  此外,XLS是编码的,不是HSDC Pro无法读取的直文本。

    以下是Excel中xls文件和.csv测试文件的屏幕截图。  您还应该能够在任何文本编辑器(写字板)中打开.csv文件,它将显示逗号分隔值。  

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    我们实际上有一个csv文件,是我上传的同一个xls文件,我刚在这个论坛上作为xls上传,这样你就可以看到我的数据点(因为你不能上传.csv) ,看看格式是否有错误。 附件是我们在.csv中尝试的原始文件的屏幕截图。 我们尝试了.csv多次,但似乎没有收到数据已发送的迹象,但HSDC专业版编译.csv文件没有问题。

    我可以通过电子邮件向您发送我们一直在尝试的.csv吗? 因为我在HSDC专业版上真的很难解决这个问题,并且一直在努力了解我们在这一周中遇到的问题。

    Joshua Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,

    我相信我已经通过电子邮件为您提供了问题的答案。 实际上,您的文件不是csv格式。

    肯尼亚