请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1120 主题中讨论的其他部件:Tida-0.0095万,
尊敬的专家:
有没有关于如何设计ADS1120散热垫和接地引脚布局的进一步说明? 根据数据表第4页,热垫应保持未连接或仅与AVSS连接。 另一方面,根据布局指南(第61页),AVSS和DGND应尽可能靠近设备连接。 查看TIDA-0.0795万的布局时,AVSS和DGND连接到使用VIAS连接到地面的散热垫。 这是接地引脚和散热垫的最佳布线方式吗?
谢谢!
Rgds,
Juha