This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:我们可以使用Xilinx EVM板吗?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622532/ads54j60evm-can-we-use-xilinx-evm-board

部件号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J10EVM

您好!

  我发现模拟器件公司在GitHub中为其高速ADC和DAC提供了HDL源代码,Xilinx拥有我的EVM板,如KC705,ZC706,ZCU102等。 但是我找不到TI的ADC和DAC的参考设计,TI何时将在GitHub创建ADI之类的项目?

 TI的FPGA电路板可以演示ADC DAC的功能,但在哪里可以找到HDL源代码?  

 请访问 https://github.com/analoguedevicesinc/hdl 以访问参考设计,这些项目对于快速将ADC DAC连接到FPGA非常有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在TI网站上的TSW14J10EVM产品文件夹下找到示例源代码。 您还可以在Xilinx网站上找到固件示例。

    该固件位于以下Xilinx Web站点:
    zip文件包含可在Vivado 2016.3 中生成的示例设计文档。 在Vivado
    预计,固件可以剥离并设计为更实用的系统。
    此致,
    Jim