This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45EVM:ADC32J45EVM上安装了哪种类型的FMC-连接器

Guru**** 1291740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45EVM, ADC32RF45, ADC32J45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622322/adc32j45evm-what-type-of-fmc-connector-is-mounted-on-the-adc32j45evm

部件号:ADC32J45EVM
Thread: ADC32RF45ADC32J45中讨论的其他部件

您好,

请告诉我ADC32J45EVM上安装了哪种FMC连接器。

我在示图中看到它是一款HPC-FMC,有400个引脚,但我不确定是母还是公。

我喜欢制作某种分路板,通过SMA自己的FPGA板访问JESD输出信号,这样我就可以在那里转移我的JESD接口。

感谢你的帮助

此致

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在Web设计软件包的材料明细表电子表格中,连接器J10列出为:    CON,SMVT,HS,现场阵列,400POS, 插入式 ,部件号为Seam - 40-Seam 02.0 - S-10-2-A-K-TR。

    由于ADC32RF45 EVM连接到我们的TSW14J56捕获卡,  因此TI Web上该电路板设计包中的物料清单还将列出我们在捕获卡上使用的匹配连接器。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Torsten,

    仅供参考,我们所有的JESD204B ADC EVM都使用相同的连接器,因此ADC32J45和ADC32RF45上的连接器使用相同的Samtec连接器。 虽然Richard提到ADC32RF45,但它与ADC32J45EVM上的连接器相同。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在材料明细表文件中找到了正确的零件。

    感谢两位的快速回复