主题中讨论的其他部件:ADS1282, OPA211-HT, OPA211
您好,
我有两个相同的硬件板,每个板带有3个ADS1282-HTS。 从一个板上的其中一个ADC中,我可以在输出数据中进行一点切换,似乎是随机的。 我将这种行为不正常的ADS的输入与同一电路板上的另一个ADS的输入并联连接,在输入端使用一个5K电阻器。 它们共享相同的电压基准,并使用相同的脚本进行编程。 我将逻辑分析器连接到两者的数据输出引脚,并记录了几秒钟的数据。 当我导入并绘制数据时,我可以看到一个ADS显示此位切换,而另一个ADS不显示。 以下是输出数据的图解:
我现在的假设是,尽管我是全新的,但我有一个不好的部分。 换配件会耽误我们的时间。 我的观察是否有其他解释,或者您能否确认这是一个不好的部分? 谢谢!