This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300入门

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631949/afe4300-getting-started-with-afe4300

部件号:AFE4300

您好!

我的问题与AFE4300引脚的基本配置有关,用于测量BCM。 我使用基于TI手对手身体成分计 http://www.ti.com/tool/tida-0.0008万的原理图

OUTP_Q_FILT。   <->。   OUTM_Q_FILT

OUTP_FILT。   <->。   OUTM_FILT

DAC_OUT  <->。   DAC_FILT_IN

MMT0..5  <->。   接地

IOUT0..5.   <->。   接地

 

我应该在哪里使用跳线,而不是在哪里使用跳线。 正如我刚才所说,我只需要量度业连管。  我的原理图是否 正确?

e2e.ti.com/.../2275.2318.AFE4300_5F00_BCM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请帮助我理解您的疑问,您是否询问我们为什么需要MMTx到GND (从IOUTx到GND)之间的跳线?
    如果是这样,您就不需要这些跳线了。

    浏览原理图时,我发现INP1和INPP1之间有一个交流耦合电容器(INM1和INMM1相同),这将是一个问题,因为它不会将直流输入传递到信号链,称重信号链需要直流输入。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin,感谢您的回复!
    我了解MMTx到GND和IOUTx到GND。
    我说对吗,IOUT通过我的身体发送正弦波,MMT接收它以测量阻抗? 每个通道有6个通道(IOUT0..5,MMT0..5)我需要多少个通道来测量身体阻抗,脂肪,水位,骨骼重量等? 所有6个通道? 如何将它们连接到身体上,如果我左侧使用IOUT1,右侧使用MMT1,它是否工作?

    我是关于INP1和INM1的。 我只需要测量BCM,而不是体重秤。 我是否应该拆下此耦合电容器? 例如,此原理图(必须测量BCM)还在该线路上具有去耦电容器 www.ti.com/.../tidr117.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ivan:

    是的,您回答正确。您需要一对IOUT将正弦电流注入体内,以及一对VSENSE/MMT引脚来测量整个体内形成的电压。 因此,在给定时间内,您最多可以有3对/通道。
    我不是生物学的专家,所以我无法帮助您解决BCM所需的通道数量问题。
    由于您不使用体重秤,因此可以让此信号链的输入引脚保持浮动。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在关闭线程,假设您的查询已解决。 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    Prabin