This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:关于PGA增益的输出变化。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640598/ads1120-q1-about-output-variation-with-pga-gain

部件号:ADS1120-Q1
在“线程: ADS1120”中讨论的其它部件

您好,

 

关于ADS1120-Q1上的PGA,我的客户正在问一个问题。

他们确认在PGA启用时出现以下情况(增益8和64)。

(TA:-40~105℃)

・输入±40mV -> PGA=64/PGA=8 ->输出比率几乎是8倍。

・输入±4mV -> PGA=64/PGA=8 ->输出比率从8.03 到8.26 的时间变化。

(问题)

在PGA低(±4mV)输入情况下,输出变化的可能原因是什么?

根据数据表表1 (第15页),如下所述。

“增加增益还会降低输入参考噪声,这在测量低电平信号时特别有用。”

(RMS噪声7.81uV RMS @Gain8,0.98uV RMS @Gain64)

此时的输出变化是否可能与噪声性能相关?

或者是否还有其他可能的原因? (例如,Temperature (Ta)。)

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TAO_2199,

    不清楚测试的真实条件与寄存器配置(如数据速率,参考等),实际输入电压或输入电路有关。  查看有关输入电压的实际数据以及所用的原理图和寄存器设置会更有帮助。

    如果在指定的环境温度范围内进行测量,则必须考虑偏移效应,包括偏移和增益偏移。  此外,随着温度升高到65°C以上,泄漏电流也会增加。  有些输入的泄漏情况比其他输入的更糟,由于我们不知道正在测量哪些输入,很难确定泄漏是不是主要原因。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    很抱歉耽误你的时间。
    他们确认了如下测试条件。
    作为其他确认,当输入为零(GND)时,ADC输出450mV。
    (TA:-40~105℃)
    (问题)
    他们认为它太大了,因为它是一个偏置电压。
    您是否认为这可能是由偏移和增益漂移引起的?
    或者是否有其他可能的原因?

    (它们的测试条件)
    ・配置寄存器
    参考电压[1:0]=00 (已选择内部2.048V参考电压)
    模式[1:0]=10 (Turbo模式)
    DR[2:0]=110(2000SPS)
    MUX[3:0]=0011 (AINP = AIN1,AINN = AIN2)
    增益[2:0]=011 (增益=8)
    *其它寄存器值为默认值。
    *ADC input=0:AINP = AIN1 =GND,AINN = AIN2=GND

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    ℃数据表第5页上的图5,在-40 ̊ C时,增益=128的增益误差为300ppm。
    在增益=128时,PGA全刻度范围是±0.016 V
    满刻度范围的增益误差为±8uV。 与450mV相比,它非常小。
    因此,我认为很难认为输出偏移问题是由增益错误引起的。
    同样,根据数据表上的图3,很难认为是由偏移引起的。
    (PGA启用/禁用)
    您如何看待这些问题? 或者是否有任何可能的原因?

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AD1120-offset.pdfHello Bob,

     

    他们更新了一些信息。

    我从他们那里获得了输出漂移的绘图数据。

    (请参阅随附的文件。)

    根据图解数据,ADC输出漂移为275mV/-295mV (最大/最小)。

    很抱歉被误导了

    它们将电流传感器(CT)输入到AIN1/AIN2,作为差分和

    他们确认差速器输入0V上的输出漂移。

    (AINP = AIN1,AINN = AIN2)

      

     

    (问题)

    如果输入为差分,则剂量负输入(AINN)需要连接GND?

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao2199,

    您之前发布过,测量设置为单端,其中一个输入连接到AGND。  使用此类配置时,您必须禁用并绕过PGA。  PGA的输出无法一直驱动到AGND,因为PGA现在位于线性操作区域之外。

    如果传感器的输出为差分,则应按图示进行连接。  在这种情况下,AINN不会连接到AGND。  我建议使用AIN0和AIN1作为输入,因为它们是最低泄漏。  但是,差分信号的共模输入必须在 ADS1120的共模输入范围内。  方程式13,14和15必须符合ADS1120数据表第22页中的要求。

    对于制图数据,最好是实际查看ADS1120的原始代码,而不是计算值,因为计算的方式未知。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    请您回复。
    一些更新信息。

    1)它们利用15个电路(其原始PCB板)进行测试,并确认所有电路上的输出漂移。
    2)确认共模电压没有问题。
    3)他们确认电流传感器(CT)的输出没有问题。
    (排气输入0伏时不会出现模板漂移。)

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao2199,

    使用差速器输入时,客户是否仍有问题? 此问题是否已解决?

    谢谢!
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

     

    是的,使用差速器输入时仍然存在问题。  ( 此问题尚未解决。)

    (他们在本应用中一直使用差分输入。)

    首先,他们询问此行为(输出漂移)是否符合ADS1120-Q的规范

    接下来,如果此行为不符合规格,可能的原因是什么?

    他们需要在本周之前解决这个问题。

    请您提供一些意见或建议吗?

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao2199,

    我对以下评论感到困惑:0伏差分输入处不会发生温度漂移。 在第9页的ADS1120-Q1数据表中,图3和图4显示了温度下的典型偏移行为。 根据您之前发送的图表,即使在室温下,也会有很多变化。 即使输入短路,使用增益8和涡轮模式2000sps时,它们也只会看到大约2-3个噪声代码。 100mV是关于1.2万 代码。 在我看来,图表中似乎有相当大的噪音被拾起。 对于0V输入,应该只有几个变化代码。

    只是为了确保我所看到的内容不会遗漏某些内容,您能否向我发送尚未转换为伏特的原始输出数据? 有时,我可以看到指示其他问题的模式。

    正如我在上一篇文章中提到的,最好使用差分输入AIN0和AIN1。

    我对所连接的传感器也了解甚少。 是否有输入过滤? 输入的前面至少应有一些反锯齿过滤器。 我建议在每个输入上尝试500欧姆系列电阻,输入之间的差动盖为47nF。

    此外,作为比较点,可以通过选择"AINP和AINN短接至(AVDD + AVSS)/2"来更改mux输入,以查看实际设备偏移。 这将显示与连接传感器时的偏移量相比的设备偏移量。

    此致,
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    谢谢你们的好建议!
    我已将这些确认项目通知给我的客户。
    当我收到他们的反馈时,我很快就会通知您。

    此致,
    Tao2199