主题中讨论的其他部件: ADS1292R
您好,我的内部测试波形信号有问题。 这是我的原理图和MATLAB图。 我是否可能在Shematic中遇到一些问题?
以下是ADS1299芯片的电压:
- Vcap1 =-1.36V
- Vcap2 =-1.36V
- Vcap3 = 1.84V
- Vcap4 = 4.64 V
以下是寄存器的配置方式:
rc=write_byte(config1,"\96") rc=write_byte(CONFIIG2,"\D1") rc=write_byte(CONFIIG3,"\E0") rc=write_byte(LoFF,"\00") rc=write_byte(cle=write_byte(CEC2SE01,SE01)\EC_chrc=01" ,SE01",SE01"SE01"SE_chrc"
我正在通过DRDY事件对仅一个信道的数据进行计时。 SPI时钟为250kHz。