This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:外露散热垫

Guru**** 2943360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631288/ads8556-exposed-thermal-pad

部件号:ADS8556
我对ADS8568SRGCT (RGC封装64引脚VQFN)有一些疑问。 
我应该在哪里连接ADS 8556 SRGCT暴露的散热垫?
是ADS8556SRGCT的AGND引脚还是DGND引脚? 还是ADS8556SRGCT的另一针? 

此致,

Taka


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    外部衬垫应连接 到接地平面。 建议使用单独的实心接地层。

    如果应用程序调用将其划分为模拟和数字接地,则必须通过在ADC模拟和数字接地(靠近(或位于)器件下方)上使用低阻抗连接,将其保持在相同的电位。

    布局指南中的ADS855x数据表可提供更多详细信息

    此致,

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 问题得到了解决。