您好,
我在使用电化学气体传感器工作了几个月,这些传感器通常来自 Alpha Sense 公司,需要设计模拟前端。 到目前为止,我做了一些原型设计,并使用运算放大器和其他无源元件创建了一些AFE。 最近,我使用TI的LMP9.1万芯片,看起来非常好,特别是对于3引脚电化学气体传感器。 到目前为止,我使用了来自阿尔法森斯的A4传感器,我没有考虑这种芯片,因为这些传感器有4个引脚,除了LMP,还需要一个外部运算放大器。
此时,我需要使用 来自spec-sensors.com 的传感器,它们是3引脚,可以使用LMP9.1万,但这些传感器的输出电流也较小,通常为4.5 - 20 NA/ppm。 我需要能够测量数十个ppb,因此我认为我需要一个大放大器。 此外,我需要将其中4个放在一个板上。 除了4 LMP9.1万s之外,我还想使用24位ADC将AFE的输出转换为数字形式。 我找到了TI的以下ADC:ADS1226有2个差分通道,因此对于4个传感器,我需要使用其中的2个,LMP9.01万有4个差分通道,并且还有另一个PGA,我认为它将有助于放大。
最后,我想提及的是,我不是一名电气/电子工程师,而是一名计算机科学人员,因此我对模拟设计的知识有限。
我的问题是:LMP9.1万是否适合这些传感器(符合规格)? LMP9.01万 ADC是与LMP9.1万 AFE一起使用的更好选择还是我应该寻找另一个? 欢迎在使用此类传感器时提供任何其他指导。
谢谢!