This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:ZCU102板上未连接DAC同步引脚

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652787/tsw40rf80evm-dac-sync-pin-not-connected-on-zcu102-board

部件号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J10EVMDAC38RF80

您好,

我正在将TSW40RF80EVM与Xilinx ZCU102板配合使用。 ZCU102板上未连接DAC同步引脚(F10,F11,F19,F20)。 是否有解决此问题的方法? 是否有跳线或其它可访问这些针脚的东西? 谢谢

此致

Ghafoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ghafoor,

    您可以购买TSW14J10EVM,它是用于将我们的JESD EVM与旧款Xilinx平台连接的适配器板。 如果安装电阻器R146,R148,R142和R144并卸下R143和R145,该适配器板将使用 ZCU102平台上的引脚H19/H20 (FMC_HPC0_LA15_P/N)连接TSW40RF80的DAC_SYNC引脚(F10/F11)。

    此致,

    Jime2e.ti.com/.../TSW14J10_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    感谢您的回复。 但是,根据项目的严格要求,我们不能使用适配器板。

    如何使用软件界面? 用于读取DAC38RF80上的寄存器0x76 (SYNCBOUT)的含义。 我们可以定期检查此注册表的状态。 这可能对我们有效。 为此,我们需要将GUI集成到我们的软件平台中。 我们不能仅使用GUI exe执行此操作。

    如果硬件解决方案不可行,我们可以在您的帮助下使上述软件解决方案发挥作用。 请告诉我。

    此致
    Ghafoor