主题中讨论的其他部件: OPA320
您好,
我是WT微电子公司的Rahul。
我的一位客户使用 ADC8331并通过SPI与MCU通信。
问题是ADC接收到的数据不正确。
请在下面检查
已接收数据。= 0X17CE (6094)
标记位= 0b100万00000000</s>0万
但引脚电压为2.462V @通道编号 二.
参考电压= 4.105V
CFR = 11.0011万111111</s>11.1111万
要读取数据的数据包= 0b1101万00000000</s>0万
要接收标记位的虚拟值= 0b1000万00000000</s>0万
在图像中
蓝色表示时钟
黄色为芯片选择
绿色表示SDO (miso)
粉红色为SDI (MOSI)。
请帮助解决此问题。
谢谢
拉胡尔
WT微电子
rahul@wtmec.com
9540488549