This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:ADS1263EVM-PDK控制问题

Guru**** 1131630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK, ADCPRO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650601/ads1263evm-pdk-ads1263evm-pdk-controlling-issue

部件号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCPro

我有两个ADS1263EVM-PDK。 我是否有任何可能性可以用一台PC同时控制这两台计算机? 我们非常感谢您的任何帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    遗憾的是,我认为您无法在同一台PC上控制多个ADS126xEVM ... 我在电脑上做了一个快速测试,甚至无法打开ADCPro的多个实例。

    我相信我们将在未来的EVM上取消此限制,但现在您可能需要使用第二台PC来操作第二台EVM。

    此致,
    Chris