This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548:TLV2548 ch0输出数据如果大于特定电压,将会更低

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647898/tlv2548-the-tlv2548-ch0-output-datas-when-they-are-bigger-than-certain-voltage-it-will-be-lower

部件号:TLV2548

大家好,

   我最近使用 TLV2548来获取Sin和COS信号。 CH2用于实现cos,且获取的信号正确。但Sin信号不正确,由ch0获取。 如下图所示,当信号比一些电压大时,它会跳下,我真的 很苦恼。为什么  电压跳下,不能保持???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我理解正确,则通道2输入上有余弦信号,通道0输入上有正弦信号。  您提供的图片是否显示TLV2548中的代码图形?

    还需要一些补充资料。

    您使用的电源电压是多少?

    REFP和REFM上的电压是多少?

    通道0和2的输入引脚上的信号在示波器上是什么样子?

    输入信号的频率是多少?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我使用5V Spply IT,,ream-Reap是5V。 我再次测试它,提供ch0 3V和2.5V,输出SDO丢失D11,它始终为0,不能为1。 我从芯片范围获取SDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    因此,您已经:
    VCC = 5V
    REFP = 5V
    REFM =接地
    CH0 = 3V或2.5V的直流电压。

    是这样吗?

    您将向配置寄存器发送什么值?

    请发布显示CS,SDI,SDO和SCLK的示波器截图。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你回复我。 这是我的订单范围,  

    我的订单是1010万11011011,1101.1011万,我的SCLK是10M。CH2是正确的,但当它应该是'1'时,MSB的ch0丢失了。 就像这样  

    下面是示波器的芯片范围  

    黄色是SDI,绿色是SDO,我发现当斜率数据是正确的,当低时数据是错误的。数据有时是错误的

    以下是正确的数据。

    下面是错误的数据

    下面是被禁止的图片

    有一点点尖锐,但不是很高的水平。

    下面是电路

    您是否发现问题? 我期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在roder中测试输入为3.0VDC,不是sin sndcos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以尝试进行故障排除的目的是确保为每个信道获取正确的值。

    执行此操作将其置于单激发模式CFR = 1010 0000 1001 1011 (注意D4,3和D1,0在此模式下不会生效)。 将DC 3V置于CH0上。 然后重复写入0000以读取通道0。 您应该得到接近1001 1001 1001的值(只要输入3V和5V的参考电压准确)。 接下来在通道2上尝试相同的。 将DC 3V置于CH2上。 然后重复写入0010以读取通道2。 您应该接近相同的值。 这将显示输入良好,并且您能够正确读取通道0和2。

    Mike