Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085
您好,
DAC088S085上的最大电容负载1500pF已使我捉住。 我需要DAC088S085 进行充电
至少1uF电容器可能高达10uF。 为了保持DAC088S085稳定 ,我打算通过电阻器为电容器充电。
很遗憾,我无法使用ibis型号,因此不知道电阻器需要多大。 (注意时间常数不是问题)。
10uF电容器需要多大的电阻器。
谢谢!
Carl Metelko
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085
您好,
DAC088S085上的最大电容负载1500pF已使我捉住。 我需要DAC088S085 进行充电
至少1uF电容器可能高达10uF。 为了保持DAC088S085稳定 ,我打算通过电阻器为电容器充电。
很遗憾,我无法使用ibis型号,因此不知道电阻器需要多大。 (注意时间常数不是问题)。
10uF电容器需要多大的电阻器。
谢谢!
Carl Metelko
Carl,您好!
感谢您的查询。 如果您不关心时间常数,可以在DAC输出和负载电容器之间串联使用一个类似1k的大型电阻器。 仅当您担心整个电阻器的总带宽和直流电压降时,才会出现折价。 您可以查看以下TI设计,其中详细说明了决定R-ISO的方法:
但是,由于在这种情况下,放大器位于DAC内部,因此很少有未知因素,如开环输出阻抗,单位增益带宽等,而且此器件也没有SPICE模型。 如果您确实在寻找优化的R-ISO,同时保持DAC输出稳定,则可以使用瞬态响应方法分析稳定性。 以下E2E职位提供了用于此目的的培训材料。 您可以根据过冲百分比估计相位余量。
希望我已经回答了您的问题。
此致,
Uttam Sahu
精密DAC应用工程师