This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1232:如何从ADS1232计算权重

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1232REF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657070/ccs-ads1232-how-to-calculate-weight-from-ads1232

部件号:ADS1232

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我需要一些帮助来根据输出ADC值(ADS1232)计算重量。(负载单元连接在输入引脚AINP1和AINN1上,VCC是3.3V,)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aju:

    遗憾的是,我无法给出简单的答案,因为我不知道有关您的称重传感器的具体信息,也不知道如何将引脚连接到ADS1232。  代码重量转换在很大程度上取决于ADS1232所使用的增益,负载单元的激励电压和负载单元的灵敏度。  称重传感器会有一些偏移,称重传感器本身不是完全线性的,因此最好为您的系统校准称重传感器。  我建议您查看第8页的ADS1232REF用户指南的2.1 集1部分,该部分显示了如何进行重量计算。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau120b/sbau120b.pdf

    如果您有具体的问题,我很乐意帮助您回答,但我希望看到您的示意图,并了解您的称重传感器的灵敏度(mV/V)以及您可以应用于称重传感器的最大重量。

    此致,

    Bob B