Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM,TSW14J10EVM
我正在将TSW14J56EVM与DAC38J84EVM配合使用。 在尝试解密Rx - SerDes车道- JESD车道配置时,不能很容易地看出正在行驶什么
配置。 是驱动DAC中这些寄存器设置的Altera IP吗? 我的使用是LMFS=8411; ext clock ; Interpolation=4。 我试图推断出基于Kintex-7设计的设置要求
下面是寄存器的快照,我对每行附加的设置的解释。
感谢您的帮助。
0x46 0x1882 #lane2=1;lane1=2;lane0=3
0x47 0x01C8 #lane5=4;lane4=7;lane3=0
0x48 0x3143 #lane7=5;lane6=6;JESD版本B.1
0x49 0x0000 #all信道已分配给link0
0x4A 0xFF01 #所有通道已启用;测试已禁用;其他JESD启动内容
0x4B 0x1200 #1二进制八位数/帧;2(3?) 使用弹性缓冲
0x4C 0x1307 #8通道,由JESD使用;每个多帧20帧
0x4D 0x0300 #0(+1)转换器样本/帧;3(+1)个转换器/链路
0x4E 0x0F4F #JESD加密器功能关闭;高密度模式打开