部件号:ADS1015EVM
由于在转换中排除了一些奇怪的情况,我决定实施ADS1015警报/RDY线路,以在自动和手动转换模式下使用中断驱动的方法读取结果寄存器。
我已根据数据表将配置寄存器(位0至4)设置为0x03。 转换完成后,这将提供有效的低信号。
我正在测试硬件中使用ADS1015EVM (Rev C)电路板。
ADS1015和两条就绪/告警线路都会发生这种情况。
我有两个ADS1015EVM板,因此换用另一个。 结果相同。
我更换了其中一个ADS1015 ADC。 不变。
我拆下了Q1A/B 不变。
这是相当令人困惑的。 我在同相缓冲器U5的两侧看到相同的不规则边缘信号。
下面是我的ADS1015EVM原理图的一个要点:
这是我们对该设备的开发承诺的后期阶段。 因此,最好尽快知道我们是否可以在该芯片上使用就绪/警报。 目前,这似乎不太可能。