This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:SYNCIN输入结构

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/596703/ads42lb69-syncin-input-structure

部件号:ADS42LB69

我在数据表中找不到任何关于同步输入的输入阻抗和偏差的信息。  假设它是一个小偏置为1.2V的高阻抗差分接收器,我的说法是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin,

    我正在与设计团队核实此信息。 根据EVM上使用的驱动程序,这似乎是LVPECL输入。 我将回复设计团队的回复。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    同步输入(SYNCP和SYNCM)通过内部1.1k欧姆偏置电阻器在0.95V的共模电压下由器件自我偏置。

    此致,

    Sourabh