This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262 SPI代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/595348/ads1262-spi-code

在“线程:ADS1262”中讨论的其他部件

下午好!

我有一项任务。 需要对德州仪器(TI)的ADC1262进行编程,以便通过SPI与微处理器STM32F103进行连接。

因此,我需要通过SPI接口为ADC1262 (或“驱动程序”)提供C代码。

您能否告诉我,我自己需要什么来编程此驱动程序,或者可能已经存在此类代码?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya,

    ADS1262的TI参考设计包含一些示例代码,可在此处找到:

    希望该示例代码能够有所帮助!

    此致,
    Chris