This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:在BCM模式下测量时,为什么主体阻抗会随着时间的推移而降低?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592426/afe4300evm-pdk-why-does-body-impedance-decrease-over-time-when-measuring-in-bcm-mode

部件号:AFE4300EVM-PDK

我认为你们应该已经看到了很多这些问题,因为这个芯片是一个测量人体阻抗的芯片。
你(们)好

对于BCM测量,我将其设置为下图(PICTURE1,PICTURE2)

为了测量人体阻抗,我连接了AFE4300EVM-PDK和电极,如下所示(PICTURE3,PICTURE4)。


您可以看到黄色电缆连接。


当我测量电极时,与阻抗相对应的电压值会随着时间的推移而持续下降!!!  (您可以看到PICTURE5)


校准后,初始电压值和最后一个电压值之间的阻抗差约为50欧姆。这是不可能的。


连接到无源元件(电阻器,电容器)时,电压值随时间而恒定。


只有当有人在工作时,电压才会随着时间的推移而持续下降。


我在制造使用阻抗的医疗设备的公司工作。

我想使用AF4300测量人体阻抗,但我无法解决这个问题。


我认为你们应该已经看到了很多这些问题,因为这个芯片是一个测量人体阻抗的芯片。


请问你的意见?

图片。 1.

图2.

图3.

图4.

图5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sehwan:您好!

    我看到您有两个主题,请删除/关闭另一个主题吗?

    关于您的问题,我们尚未看到此类行为。 以下信息可以提供一些线索。

    1)这可能是由于电极-皮肤接触阻抗变化所致。 这种现象在人中是否相同?
    2)如果等待时间足够长,数值是否稳定?
    3)什么是BCM_DAC_FREQ? 是IQ模式的FWR模式。 请尝试不同频率和不同模式。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复太晚。

     

    1)这可能是由于电极-皮肤接触阻抗变化所致。 这种现象在人中是否相同?
    答:其他人的阻抗仍会随着时间的推移而降低。

     

     

    2)如果等待时间足够长,数值是否稳定?

    答:我像图5一样站了17分钟,但它没有收敛。


    3)什么是BCM_DAC_FREQ? 是IQ模式的FWR模式。 请尝试不同频率和不同模式。

    答:如图所示。1,频率为20kHz

     

    我们制作了人体阻抗模型,如图6所示

    根据公式,20 kHz时的阻抗值应为538欧姆。 如图7所示

    但是,如图8所示连接测量值后,在校准300欧姆,500欧姆和700欧姆的结果后获得的结果将导致595.1 欧姆的阻抗。 计算过程如图9所示

    图片6.

    图7.

    图8.

    图9.

    100kHz也是如此

    根据公式,阻抗值为472欧姆。

    在校准300欧姆,500欧姆和700欧姆的结果后获得的结果会导致阻抗为488欧姆。

     

     

     

    可能频率越大,电容器的抗电度越小,这会减小公式值与校准结果之间的差值,但仍有较大误差。

     

    我们公司通过校准实际测量阻抗值。 错误太大,无法按其大小计算阻抗。

    尽管误差很大,但通过人的电阻模型测量阻抗时随时间变化的衰减率比测量人的衰减率要小得多。

    我将20kHz,100kHz和IQmode结果屏幕截图文件附加为files.e2e.ti.com/.../AFE-Result.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sehwan:您好!

    感谢您的详细说明。
    不过,我有以下关注。
    1)人体模型中的组件值是否与所述完全相同? 什么是容差级别? 您是否能够使用外部LCR仪表测量它们。
    2)只是为了消除校准路径和主体阻抗路径之间的任何不匹配(由于导线导致的寄生电流盖),您是否可以将人体模型放在EVM上并尝试一下。

    此致,
    Prabin