This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:有关如何使用AFE4490的问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095348/afe4490-questions-about-how-to-use-afe4490

部件号:AFE4490

我对AFE4490规范第36-38页的内容有疑问。
由于时钟为4MHz,表2中的示例总数为8000,
1 / 4MHz X8000 = 2毫秒。 我知道计时表中图64中的PRP为2毫秒。
是否可以将此测量周期从2毫秒缩短为1毫秒?

如果在第33页的图59中将8MHz时钟更改为16MHz时钟,IC将无法工作。
是否可以将寄存器设置为仅采集LED1 (IR)或LED2 (RED)的数据?
我从规格中了解到,不可能进行此类设置。
目的是将测量周期从2ms更改为1ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-san,您好!

    欢迎参加E2E设计论坛。 我已查看您的TT,请允许我24小时回复。

    此致,
    尼克·扎哈比扎德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-san,您好!

    脉冲重复周期是脉冲重复频率的函数。 PRP = 1/PRF。  
    PRF可以配置为每秒5000个样本(62.5)。 因此,使用PRF pf 1000 SPS,您将获得1毫秒的PRP。  

    您可以通过修改IR相位上升和下降边缘的时间来选择不对IR传感器进行任何测量。 在跌落后使IR传感器的上升沿上升,它将永远不会进行IR测量。  

    此致,
    尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Nick先生:
    感谢您的支持。
    “PRF = 62.5分钟-5000最大”是否是第72页“PRPCCOUNT值应设置在800-6.4万范围内”的结果?
    第36页表2中的示例值是PRF =500条件下的值。
    如果PRF =1000,请将所有值更改为1/2并附加该值的设置值。
    如果同时使用LED1 (IR)和LED2 (红色),此设置是否正常?

    e2e.ti.com/.../AFE4490registersetting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-san,您好!   

    "PRF = 62.5分钟-5000最大值" 可在第10页的7.5 电气特性的"PRF  脉冲重复频率"中找到:

    是的,您可以降低 PRPCCOUNT以增加脉冲重复频率。   

    请给我18个小时来检查您的设置并验证其功能。  

    此致,
    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克先生:

    “PRF =62.5分钟-5000最大”显示在第10页的“PRF”技术指标中。
    我已确认。 感谢您提供信息。

    我正在等待您对注册设置的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumura-san,您好!  

    我仔细检查了您的寄存器配置的计时,它们看起来很好。  如果您需要其他信息,请告诉我。  

    此致,
    Nick Z