This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:写入LMX2582的寄存器0x08时FT_IO_ERROR

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, LMX2582
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096934/adc12dj3200evm-ft_io_error-when-writing-register-0x08-of-lmx2582

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2582

您好,

我正在尝试将ADC12DJ3200EVM配置为使用CLKIN0的10MHz参考输入进行操作。 我正在使用ADC12DJxx00 GUI对主板进行编程,但在尝试写入LMX2582的0x08寄存器时,它始终出现通信错误。 当我尝试使用EVM GUI或尝试在“低级视图”中加载配置文件时,会发生这种情况。 下面是错误消息的图片。 我可以通过单击"重新连接FTDI?"立即重新连接到设备。

我已将我要写入的配置文件附加到主板上。 它附带ADC12DJxx00 GUI软件。

e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_3000MHz.cfg</s>3000

如果您需要更多信息,请告诉我。

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我要用我的板来研究一下。 您是否在其他任何时间(如引导GUI时)看到此消息?

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:

    否,我只在对主板进行编程时看到此消息。 引导GUI并连接到设备工作正常。 它总是在注册LMX2582的0x08时发生,而不是在任何其他时间发生。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Alex,

    我正在为您寻找解决方案。 您的cfg文件显示正确,因此我将检查J38中的10 MHz引用并查看我的发现。 我将尝试 在明天发布更新。

    最佳,

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    在一些测试中,我发现GUI生成了一个类似您所描述的场景,当我将峰值电流限制为约1.9 A (5 V时)时。 您使用什么来为EVM供电?

    如果您的电源无法消耗必要的电流, USB电压很可能 会下降以进行补偿,从而有效切断与GUI的连接,尽管成功地对LMX配置进行了编程。

    如果在您单击 Reconnect (重新连接)时它工作正常,则它将重新建立USB握手,而无需同时进行当前编程,因此您可以通过这种方式重新连接。 如果我立即重复单击Reconnect (重新连接),则需要3-4次单击。 如果我等待大约三秒钟,只需单击一次,表明USB连接正在稳定。 查看您的设置是否也是如此。

    您的5V电源的输出电流符合限值/额定电流是多少? 如果您的电压 与我的电压一样干净,我的猜测是它低于1.5 A。请告诉我这些规格是什么,并检查您的主板上的5V导轨。