This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299在0Hz和10Hz之间的特性

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098199/ads1299-characteristics-of-ads1299-between-0hz-and-10hz

部件号:ADS1299

您好,

我使用ads1299,频率在0.1H和250Hz之间对我的项目非常重要。

所有的葡萄性能都从10Hz开始。

您 是否知道此ADC在0和10Hz之间的所有特征?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanan,

      TI不会披露数据表中未发布的额外信息。

      根据数据表“ADS1299-x低噪声,4,6,8通道,24位, 用于EEG和生物电位测量的模数转换器", 表29

    和第10.2 节3-

    ADS1299应能够测量10至50Hz之间的信号。

    您是否有评估套件/板(EVM)? 我建议您获取 一个“ADS1299EEGFE-PDK”来评估您的应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,chienchun,

    感谢您的回答。

    我同意您的观点,即对于EEG信号,波束宽度介于1到50Hz之间。

    但所有特征都以10Hz而不是1 Hz开始。

    我可以在哪里得到这些信息?

    不,我没有一个evaluta试剂盒。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanan,

      谢谢。 让我回到我们的工程团队,看看TI是否可以提供或披露任何进一步的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanan,

      刚刚联系了其他工程师团队。

      由于机密性,TI可以披露的信息可能受到限制。 但是,请您看看数据表,并告诉我是哪一个表,图表或数字(例如 7.8 典型特性部分)您想查看0到10Hz的测量值吗?

      我将看看TI是否可以提供其中的一些。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chienchun,

    我是否可以将其用于 数据速率=500sps的CMRR与频率(图5),以及 用于总谐波失真与频率的CMRR与频率,增益=24,数据速率=500sps (图9)。

    是否可以缩放(图13) FFT Plot,介于0Hz和1KHz之间?

    当我在PCB上看到输入(void)的FFT时,我坚持认为噪声在0Hz和10Hz之间非常重要。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      您是否介意向我解释您为什么需要或您正在工作的项目/应用程序,以便您需要0到10Hz的响应?

      如果您想通过电子邮件向我发送描述或需要NDA,请告诉我。

      获得该信息后 ,我可以将该消息转发给其他工程团队以请求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以通过电子邮件完成此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚向您的公司电子邮件帐户发送了一封电子邮件。

    请通过电子邮件回复我。

    如果您在30分钟内未看到电子邮件,请告诉我,我们可以找到其他通信方式。