This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:使用PHI控制器控制定制ADS127L11板

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099313/ads127l11-control-custom-ads127l11-board-using-phi-controller

部件号:ADS127L11

您好,  

我正在考虑使用PHI控制器和GUI来控制包含 ADS127L11的自定义板。

它是否与4线SPI模式兼容,或者是否需要连接至RESET,START和DRDY引脚?  

此致,

乔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joe,

    我建议您按照EVM上显示的那样,从主板到PHI控制器进行所有相同的连接。 在GUI的启动例行程序期间,可以使用启动或重置引脚来确保在通电后正确初始化。 DRDYn引脚肯定用于FPGA数据采集模式。

    此致,

    Ryan