This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7808:温度低于-20C时出现低温故障

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7808, ADS8508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092156/ads7808-cold-temperature-failures-below--20c

部件号:ADS7808
在“线程: ADS8508”中讨论的其它部件

设备的额定运行温度为-40度。  但是,早于2009的日期代码在-20或更低时出现故障

设备(电路板和组件)在室温下恢复,在低温下反复出现故障。

1. 这是否这部分的常见问题?

2. 2009年之后是否有设计或材料更改

3.您是否有与销钉兼容的替换零件(例如 ADS5808UB)?

4您是否有任何缓解低温故障的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    ADS7808没有已知的低温问题。  2009年之后,我没有发现设备发生任何更改。

    ADS8508是新一代器件,是引脚到引脚插入式器件,尽管存在一些差异,可能需要对软件进行定时更改。  应用说明从ADS7808/09升级到ADS8508/09器件 详细说明了这些差异。

    通常,当某些批次的零件在低温极端条件下发生故障,并且其他批次材料没有问题时,通常是计时问题。  我们的设置和保压时间的利润很宽,可以适应整个温度范围,以及批次到批次和零件到零件的变化。  很多时候,如果意外超出了定时规格,设备将正常运行,直到不同的材料处于低温时才会出现问题。

    您能否提供有关该设计的一些其他详细信息?

    操作模式:

    1.内部时钟还是外部时钟?

    2.标记模式(多个ADC的菊花链)?

    您能否使用示波器或逻辑分析仪在整个数据传输帧上捕获以下波形? DATACLK,DATA,R/C-CS,BUSY。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    ADS7808于2009年更改了FAB站点。  计时规范的典型值可能会发生变化,但仍在数据表中指定的最小/最大值范围内。

    根据您的描述,我认为违反计时规范是最可能的原因,尽管它可能是一些不相关的事情。  如果您想分享整个帧中SPI波形的图片,我将仔细查看是否有任何内容超出规格。

    此致,
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    我将关闭此e2e帖子。  如果您有其他问题,请随时创建新帖子。

    谢谢!

    Keith