This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3583:ADC3581和ADC3582可用性

Guru**** 1282990 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3581, ADC3582, ADC3583, ADC3681, ADC3682
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103162/adc3583-adc3581-and-adc3582-availability

部件号:ADC3583
主题中讨论的其他部件:ADC3582,,ADC3581 ADC3681ADC3682

您好,

我的客户注意到ADC3583数据表包含ADC3581和ADC3582的功耗信息,如下所示。

但是,ADC3581和ADC3582在TI.com上不可用。

客户是否可以使用ADC3581或ADC3582?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    我们计划发布ADC3581 / ADC3582 (单通道)和ADC3681 / ADC3682 (双通道)。 ADC3581 / ADC3582当前在ADC3583的数据表中处于预览状态。

    此致,Amy