This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1257:ADS1257测量错误(增益错误)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101535/ads1257-ads1257-measurement-error-gain-error

部件号:ADS1257

你好。

我将以英语重新发布。

ADS1257用于差分测量,其设置为2000SPS,PGA =2,ACAL ENABLE,BUF Disabled。

2.4V是来自高精度参考电源的输入至AIN1和REF。

从另一个高精度参考电源输入2.4V至4.4V至AIN0。

如果分别输入到AIN0和AIN1的电压为2.4V,则测量值将为0.01mV。

当输入AIN0 = 4.4V且AIN1 = 2.4V时(差分输入电压误差0.1mV),测量值为1.984V,这是16mV的大误差。

当AIN0 = 4.8202V升高时,AD输出7FFFFF。

当AD转换器启动时,设置SPS / PGA后执行SCLFCAL。

数据表中描述的增益误差顺序是关于-PGA到-PGA 0.006 % ,但我觉得0.85 % 它是关于测量数据中的-PGA (PGA = 2,PGA = 0.03 % 1.983)。

对于ADS1257的功能,16 mV的误差是否合理?

对于AIN1和REF,是否可以使用相同参考电源的2.4V电压?

如果您有任何其他建议,请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    写入附加信息。

    在使用相同设置完成初始化后,从高精度参考电源向AIN0输入4.8V,测量前发送了SYSGCAL (系统增益校准)命令。

    结果如下。

    参考= 2.4V,AIN0 = 2.4V,AIN1 = 2.4V→输出0xFFFF91 (-0.0.0032万V)

    Ref = 2.4V,AIN0 = 4.4V,AIN1 = 2.4V→输出0x6AAAC9 (2.0.0009万V)

    参考= 2.4V,AIN0 = 4.8V,AIN1 = 2.4V→输出0x7FFFFFFF (2.40.0001万V)

    执行系统增益校准时,输出将显示输入的理想值。

    电路配置尚未更改,但如果执行SCLFGCAL (增益自校准),则该操作将与之前放弃的操作相同。

    我觉得SCLFGCAL (增益自校准)工作不正常。 是否可以改进程序?

    或者,如果不执行系统增益校准,是否无法进行高精度测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Umezawa-san,

    感谢您以英语重新发布问题。

    如果我理解正确,则在执行SCLFGCAL时,您会看到相对较大的增益误差(~1 % ),而 当您执行时,增益误差几乎是0 %。 这是否正确?

    如果是这样,则表明系统中某个位置存在较大的增益误差源,而不是ADC。 SCLFGCAL仅修正ADC增益错误,这通常可以忽略不计。 如果执行SCLFGCAL后增益错误仍然很大,则系统中存在其它错误源。 如果执行SYSGCAL可以消除增益错误,则更是如此。

    如果您想发送一个示意图,我们可以查看是否有任何其他明显的错误源可供您删除。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 布赖恩-桑

    感谢您的回答。
    我将发布测试示意图。
    有关测试电路的电路配置,请参阅"图 60.数据表中ADS1257"的基本连接。
    我们还测量了每个点的电压,因此请进行检查。

    e2e.ti.com/.../TEST_5F00_ADS1257_2800_PDF_2900_.pdf</s>2800 2900

    当直接测量AD的输入引脚(AIN0,AIN1)的电压时,输入电压在采样定时波动。
    此外,由于使用示波器测量滤波器电路R7和R14之间的电压,因此在采样定时,AD转换器中似乎有大电流流动。

    除了输入缓冲器(OP284)之外,测试电路与数据表的基本连接电路几乎相同。
    在使用"图 60 ADS1257基本连接"。

    电路配置是否有问题?
    是否可以通过更改电路配置或SPI编程来改进?
    如果您有任何建议,请告诉我。


    (我正在使用翻译软件。 很抱歉,如果表达方式难以理解。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umezawa-san,

    我对这里的实际问题感到困惑。 我们是否仍在讨论执行SYSGCAL时删除的小错误?

    您在示波器快照中显示的电压约为40-60ns,而实际峰值持续时间为~10ns。 重复的频率如何? 您在"采样时间"上说过-是调制器频率还是输出数据速率(ODR)? 如果在ODR重复出现高峰,您使用的是什么ODR?

    请记住,当增益=2时,调制器采样频率为~ 500 ns,因此ADC甚至不会察觉到此电压峰值(它基本上是平均值)。 采样周期如下图所示。

    而且翻译也很好。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan-san,

    我很抱歉混淆了。
    首先,示波器中的峰值似乎是切换MUX通道的时间。 (我的示波器无法测量准确的正时。)
    正如Bryan-san所说,我知道ADC由于平均值而无法识别此电压峰值。

    我不理解的是SYSGCAL删除的错误的原因。
    (对我来说,此错误并不小,我想了解原因。)

    我认为原因如下。
    (仅执行SCLFCAL。 未执行SYSGCAL。)

    当ADC与PGA = 2一起使用时,ADC的输入阻抗为ZeffA = 130kΩ Ω 和ZeffB = 110kΩ Ω。
    ("图27. 关闭缓冲器的模拟输入有效阻抗”和“表8. 缓冲器关闭的模拟输入阻抗")

    由于ADC输入滤波器电路电阻器300Ω 串联,电阻分压器导致ADC输入引脚处的电压下降。
    因此,我们认为ADC显示的值比参考电源输入的电压值要低。
    (随附模拟结果。)

    e2e.ti.com/.../ADS1257-Input_5F00_Impedances-VS-300_A903_.pdf


    这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umezawa-san,

    您可以执行的一个操作是启用ADS1257缓冲器,以查看错误是否已消除。 这将有助于确定该问题是否与ADC输入阻抗有关(尽管通过OP284缓冲输入基本上应与打开ADC输入缓冲区相同)。 如果您确实尝试此测试,请确保输入电压在数据表中指定的ADC范围内。 在启用缓冲器的情况下,每个引脚上的绝对输入电压必须小于AVDD - 2V。 我知道您的系统电压超过了此电平,但您只需应用<AVDD-2V的测试电压,以查看启用ADC缓冲器是否会产生差异。

    VREF输入上也没有滤波器电阻。 您可以尝试将301欧姆滤波电阻添加到REFP输入并移除电容器C9。 这将使VREF和AINx输入之间的过滤更加相似。 我在过去曾在其他客户中看到过此问题。

    请告诉我这些测试的结果。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan-san,

    我得到了以下比较数据。
    1.启用/禁用缓冲区时的比较数据
    2.添加300Ω 和时启用/禁用缓冲区时的比较数据。
    请确认。

    e2e.ti.com/.../comparison-data.pdf

    在启用缓冲器时,会根据输入电压范围获取VREF和输入电压的数据。
    启用缓冲区和禁用缓冲区时数据之间存在差异,启用缓冲区时可以测量理想值。

    在添加300Ω 和删除C9的数据中,即使启用了缓冲区,错误也会变得很大。
    据认为,这是因为ADC的参考输入阻抗是18.5 kΩ Ω,所以电阻被串联的300 Ω 电阻器除以,并且ADC将VREF电压识别为大约低1.6 % 的电压。

    300Ω,由于ADC的输入阻抗和I ² C电阻之间的平衡,因此会出现压降,并且认为该电压是由ADC测量的。

    要在差分电压范围内使用,我要测量(Vref 2.4V输入0.4 -4.4V),在禁用缓冲器的情况下使用时,不要在输入端插入串行电阻器,或者运行SYSGCAL来消除错误。 我以为我别无选择,只能这样做。

    我的理解是否正确?
    是否有其他方法可以消除此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umezawa-san,

    我们注意到的一件事是,您正在使用的放大器的CMRR不是很好(0到5V输入为60 dB)。 可能值得检查是否是问题所在。

    在有限的输入范围内(1V至4V之间为86 dB),似乎有更好的CMRR。 因此,您可以尝试将输入信号的电平降低到>1V和<4V,以获得更好的CMRR。 如果误差幅度减小,则这可能是误差来源。

    请告诉我您是否能够执行此测试,并告诉我结果

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan-san

    非常感谢您与我联系。
    由于所用部件的限制,只能使用此放大器。 此外,输入电压范围不能更改。 我们已收到您的建议,但我们无法测试它们。抱歉。

    今天,我将滤波器电路的300Ω Ω 电阻短路并对其进行测试。 因此,可以获得接近理想值的值,该值与启用缓冲区时的值相同。

    将来,我会考虑并验证滤波器电路。

    我想结束这件事。
    多亏了Bryan-San,我才能够加深对ADC的了解。
    此外,如果我能与你们谈谈,我想再发表一篇文章。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umezawa-san,

    我很高兴您找到了错误的来源,并且该错误已被删除。

    如果您有其他问题,请启动新的e2e线程,我们很乐意为您提供支持

    -Bryan