This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:输入端的10m电阻器。

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102965/ddc11xevm-pdk-10m-resistor-on-the-input

部件号:DDC11XEVM-PDK

ADC手册未指定在光电二极管和IC输入之间放置任何电阻器。 但是PDK安装了这样一个电阻。 大概我可以用跳线绕过它,但是在我绕过之前,我想知道你是否要说明PDK中存在电阻的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     很抱歉耽误你的时间。

     我是DDC家族的新成员,本周我出差/旅行。

     我会在48小时内回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salavat,

    会跳进... 是的,您说得对。 最终应用中不需要电阻器。 像您所期望的那样,光电二极管直接连接到DDC的输入端。

    之所以在EVM上使用电阻器,是因为客户可能需要评估DDC的线性。 这通常是通过在电阻器的一个极端处施加已知电压来实现的,这将强制已知电流进入器件。 这假设DDC的输入是接地的,并且电阻器的值是已知的,但这些电阻上的错误会转化为增益错误,而不是线性测量上的错误。

    提供电阻器,因此客户不必再寻找一个,再次请绕过以连接到您的光电二极管。

    此致,
    教育